This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594MX-5.0/NOPB 的直接替代产品

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2597, LM2674, LM2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050210/lm2594-drop-in-replacement-for-lm2594mx-5-0-nopb

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件:LM2597LM2674LM2574

我正在寻找 LM2594MX-5.0/NOPB 的直接替代产品。

LM2597MX-5.0/NOPB 在市场上似乎有一定的可用性、并且可能会有一些可用性、但额外的三个引脚除外:两个输出和一个输入。  乍一看、这些功能似乎可以忽略。  在我的当前设计中、这些引脚已接地。  这是否可以作为直接替换、还是有其他您可以推荐的选项?

如果我们能够对 PCB 进行一些布局更改、您能推荐一种具有足够市场可用性的最简单解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2597可被使用、然而延迟引脚必须保持悬空。

    另一个选项是 LM2674;您需要为该器件额外使用一个电容器。

    LM2574是另一种选择、但它不是 P-to P

    TPS54321似乎有库存、但再说一次、不是 P 到 P

    谢谢