This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:如何使用 TPS82130生成可调负输出?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050081/tps82130-how-to-generate-adjustable-negative-output-using-tps82130

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

大家好、

我们可以使用 TPS82130生成固定的输出电压。 此设计已在参考设计  TIDA-01457中完成

我的问题是:如何添加 VDAC 以根据 TIDA-01457生成可调负输出电压? 有什么好主意吗?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您可以添加一个或两个小型 MOSFET、如下所示。 这将控制 VFB 电压、使输出电压可根据 MOSFET 的控制信号进行调节。

    对于反相应用、您可能需要对 MOSFET 使用电平位移电路。 希望这对您有所帮助。

      

    谢谢、

    Nancy