This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:采用 LiFePO4电池的 BQ25672充电器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050114/bq25672-bq25672-charger-with-lifepo4-battery

器件型号:BQ25672

您好!

我打算将 BQ25672与单节 LiFePO4搭配使用。 电池数据表重要求3.65V 最大充电电压。

我必须在 Reg01中将 BQ25672充电电压设置为3.65V。 正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。