This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2383710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050083/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

问题1:以下公式中为什么没有 RS2? 我想 Ivsl (run)可以同时运行 RS1和 RS2、不是吗?

Q2、我正在使用直流输入进行设计、VIN (min)低至50V、输出为12V/1A @CV 模式; 但是从仿真结果可以看出、VOUT 和 VS 上升到大约1V、然后下降到零、我正在检查是否检测到 VIN 故障、我看到数据表中显示了4us 检测。 我不理解这一原理:“如果 CS 输入短路或保持低电平”表示 MOSFET 导通? 您能解释一下4us 检测它的工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为当开关打开且辅助绕组为负时、VS 引脚被钳位至 大致接地。  因此、该公式不需要 RS2。

    RS2是对输出电压进行编程所必需的。

    以下链接将带您查看介绍初级侧故障检测的应用手册。  它介绍了 UCC28730的输入 UVLO 的工作原理、您可能会发现此信息很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、