This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:Iout = 2A 时的典型压降电压

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300, TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049665/tps7a7300-typical-dropout-voltage-when-iout-2a

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件: TPS7A7200

大家好、团队、

我的客户要求2A 输出电流时的典型压降电压。 在数据表中、只有3A 条件下的数据。 您能否在 Iout = 2A (3.3V>=和3.3V<)时为我提供典型的压降数据?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    这需要额外的特性来获得、因此我们 没有数据可与 Iout = 2A 共享。 然而、Iout = 3A 条件代表了在压降电压背景下的一个较差情况、因此当 Iout = 2A 时、可保证压降电压也在最大规格范围内。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于短缺问题、客户希望使用 TPS7A7300而不是 TPS7A7200。 从数据表中可以看出、有一个压降电压与输出电流间的关系图。 您能否检查准确的数据? 客户希望将 TPS7A7300的 Vdo 与  TPS7A7200进行比较。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    TPS7A7200和 TPS7A7300相同的裸片-唯一的区别是 TPS7A7300在最终测试中的测试电流高达3A、并且具有更高的电流限制。 因此、器件之间的典型图(例如图5)是相同的。  

    此致、

    Nick