This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:开关频率

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049978/tps62085-switching-frequency

器件型号:TPS62085

早上好、

当负载接近0A、略高于1A、略高于3A 时、我检查了 IC 的开关节点。  

空载时、IC 按预期进入 PSM 模式。

在1A 负载下、开关频率为2.9MHz、在3A 负载下、开关频率为2.5MHz。  

我的输入电源为5.14V、TPS62085的输出设置为3.27V。 (COUT -> 3x 10U、L->0.47uH)

在图1的数据表中、当输出为1.2V 时、负载为1A 时的典型开关频率为2.4MHz。

我在电路上测量的开关频率是可以的? 是否有任何已定义的 IC 范围、或者是否有任何公式可用于计算开关频率?

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我认为您观察到的结果是可以接受的、并且与数据表图7.1保持一致

    对于 DCS 控制器件、没有用于计算 PWM 模式下开关频率的特定公式。 这是因为开关频率有一些变化、下面的应用手册对此进行了说明。 这将使您清楚地了解拓扑。

    而数据表中给出了用于计算 f_PSM 的公式。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    谢谢、我将查看应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Onur、

    您对此主题还有其他疑问吗?

    此致、

    Febin