This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:IPSCALE -还需要扩展库仑死区?

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049530/bq78350-r1-ipscale---need-to-scale-coulomb-deadband-as-well

器件型号:BQ78350-R1

客户已使用 R2的固件升级 BQ78350-R1。  

它们使用 IPSCALE 10^1、其中 报告的电流需要乘以10。

我们的所有电流设置,如电荷算法、收尾电流、恢复阈值和具有“mA”的安全阈值,均按10^1进行缩放。

它们是否还需要扩展库仑死区?

这是否还包括所有 mAh 值、例如 FCC、设计容量和剩余容量警报?

 

最后、关于 IPSCALE 和校准、当我们使用10000mA 校准电量监测计时、我们是否会输入1000mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    不需要、它们不需要缩放库仑死区。 是的、应缩放所有 mAh 参数。

    我不确定校准情况、我将与团队中的其他人进行核实、我们将在明天收到您的回复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    是的、校准窗口输入也应进行缩放。

    此致、

    Matt