请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 客户已使用 R2的固件升级 BQ78350-R1。
它们使用 IPSCALE 10^1、其中 报告的电流需要乘以10。
我们的所有电流设置,如电荷算法、收尾电流、恢复阈值和具有“mA”的安全阈值,均按10^1进行缩放。
它们是否还需要扩展库仑死区?
这是否还包括所有 mAh 值、例如 FCC、设计容量和剩余容量警报?
最后、关于 IPSCALE 和校准、当我们使用10000mA 校准电量监测计时、我们是否会输入1000mA?