This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:有关最大输出功率的一些问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5085, LM5145, LM5576, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050175/lm5088-some-question-about-the-maximum-output-power

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5085LM5145LM5576LM76005

您好、先生、

我们计划在 我们的便携式发电站项目中使用 LM5088或 LM5085。 但我在 数据表中看不到最大输出功率、您能帮助确认这些信息吗?

如果输入电压范围为40V-60V、输出为24V、此时可实现的最大输出功率是多少?

谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    功率级组件(FET 和电感器)决定特定应用的输出电流能力、这也与最高环境温度和气流可用性有关。

    对于输出电流高于~5A (尤其是在低占空比下)的情况、通常建议采用同步整流(以最大限度降低二极管导通损耗)。 如果是这种情况、请考虑将 LM5145降压控制器用于此应用。

    请注意、我们还提供了转换器(具有集成 FET)、与控制器相比、通常可提供更小、更易于设计的解决方案。 以 LM76005 60V/5A 转换器为例。 该系列还提供低电流版本。 类似地、LM5576是75V/3A 转换器、但非同步。

    此致、

    Tim