This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:TPS7A1601AQDGNRQ1&TPS7A1633AQDGNRQ1&TPS7A1650AQDGNRQ1之间有何不同

Guru**** 2505305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050105/tps7a16a-q1-what-is-the-different-between-tps7a1601aqdgnrq1-tps7a1633aqdgnrq1-tps7a1650aqdgnrq1

器件型号:TPS7A16A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A16

各位专家、您好!

请问 TPS7A1601AQDGNRQ1/TPS7A1633AQDGNRQ1/TPS7A1650AQDGNRQ1有何不同

谢谢你。

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、  

    01是可调 输出版本 、客户将使用外部电阻器设置输出、33是3.3V 输出、50是5.0V 输出选项。