This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:TPS3703阈值精度与 VDD 尖峰间的关系

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050129/tps3703-tps3703-threshold-accuracy-vs-vdd-spike

器件型号:TPS3703

大家好、  

我们知道、我们的监控器产品中具有准确的 UV/OV 阈值(由基准生成)。 我注意到、我们具有阈值精度与温度规格。 但我不知道阈值如何受到 VDD 纹波的影响。 我们是否有任何规格来指示这一点?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    我们不会根据 VDD 纹波或 PSRR 来表征精度。 其中一个原因是由于监控器具有内置的干扰抑制功能、因此如果 VDD/ SENSE 输入上的任何高频噪声不符合干扰抑制阈值、则应将其忽略。