This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:禁用备用降压稳压器和具有集成电感器的部件

Guru**** 2976340 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050113/lp8733-disabling-spare-buck-regulator-and-part-with-integrated-inductor

器件型号:LP8733

我希望使用 TI PMIC 替换设计中的现有器件。 我的要求是、我需要1个具有3.3V 输入的降压转换器、2.2A 时的1.2V 输出转换器、1个具有3.3V 输入的 LDO、300mA 时的1.8V 输出以及另一个具有3.3V 输入、300mA 时的2.5V 输出的 LDO。 通过浏览 TI 目录、LP8733系列似乎提供了最佳匹配、但不需要额外的降压。 是否有办法禁用该降压转换器、因为它不会消耗功率并且不会运行振荡器? 或者、对于此应用、如果不同的器件比 LP8733工作得更好、请告知我。 此外、除独立降压模块外、是否有任何 TI PMIC 产品在设计中包含集成电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    您可以在打开输出之前通过 I2C 写入来禁用另一个降压转换器。 这是否适用于您的应用?

    SIMPLE SWITCHER 产品系列具有集成电感器、您是否还没有了解这些内容?

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 使能引脚应适用于我们的情况。 我已经了解了 Simple Switcher 系列、但这些产品似乎不包括任何 LDO、仅包括降压稳压器。 为了实现节省空间的功能、需要包含 LDO、而不是外部 LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您可以查看 LP8733/32产品系列器件的配置指南: https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela