This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53211:在 PIN2 LGATE 上施加3.3V 电压

Guru**** 2644695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050079/tps53211-apply-3-3v-on-pin2-lgate

器件型号:TPS53211

您好!

我的客户希望对器件实施 ICT 测试、测试设备将在 PIN2:LGATE 上施加3.3V 电压、是否对 IC 有任何副作用?

请就此测试向我们提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS53211上向 PIN2 (LGATE)施加3.3V 电压是安全的。 请确保在此测试期间电压不超过7V、并且已针对预期测试适当设置测试设备的电流顺从性。

    此致、

    Alec Biesterfeld