This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:容差

Guru**** 2752625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049873/tps548d22-tolerances

器件型号:TPS548D22

数据表仅在特定示例中指定了线路和负载调节以及输出电压纹波。

是否可以访问线路调节、负载调节和输出电压纹波的一般寿命终止容差。

此致、

Greg A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我们的美国团队将对此进行检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    在产品生命周期结束时、我没有任何与负载和线路调节相关的特定数据。 数据表中有关负载和线路调节的数据通常在产品的整个生命周期内都保持不变。

    正如您提到过的、数据表中的负载和线路调节在设计示例中指定、 但是、我要说、负载和线路调节的0.5%规格是有效的、尤其是当输出电压与基准电压匹配时(即 RSP 和 RSN 直接连接到输出、而无需考虑反馈电阻器容差)。  

    此致、

    Alec Biesterfeld