This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:EN 引脚外部驱动器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G02, SN74AHC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049871/tps2521-en-pin-external-drive

器件型号:TPS2521
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G02SN74AHC1G32

大家好、

我已经将 TPS25210ARPW 上的 UVLO 限制设置为4.5V、如下所示:

我想通过外部 NOR SN74AHC1G02门(推挽输出)驱动 EN 引脚 、如所示

是否正常、或者我是否需要使用 SN74AHC1G32 栅极和 NMOS 晶体管、如下所示:

BR、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为第一种配置可以正常工作。

    此致

    Kunal Goel