This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:TPS563231输出不稳定

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049702/tps563231-tps563231-unstable-output

器件型号:TPS563231

你(们)好

我使用此产品设计12V 至5V 的电路。

但输出不稳定。

在满载条件下、输出为4.4V、在最小负载条件下为10V

我不知道我为什么会有这样的行为。

你有什么想法吗?  

下面是我的架构。

schema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharon、  

    请告知电感值。 在原理图中、其他组件没有问题。  

    请帮助共享 SW、Vout Vin 波形以进行调试。  

    BRS、  

    Edwin。