This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:当 EN>=1.1V 时、PWM 开关为何开始

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049677/tps563200-why-pwm-switching-start-when-en-1-1v

器件型号:TPS563200

库尔希、

根据下面的数据表、EN (高电平)=1.6V。

这里是客户提供的测试波形、VIN=12V、VOUT=5V、黄色为 EN、蓝色为 Voutput、 绿色表示 SW。

测试结果是当 EN=1.1V (Y1如下)时、此处为 SW (下面为黄色线):

该 ch 如下所示:

这是什么结果? 请就此提供帮助? 谢谢!

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    EN MIN 为1.6V、这意味着如果 EN 电压高于1.6V、所有 IC 都可以工作。 因此、为了让所有 IC 正常工作、客户需要提供最低 EN 电压为1.6V。  

    EN 阈值电压典型值为1.1V。  

    在原理图中、输入电容仅为0.1uF。 它太小了。 建议使用2x10uF。  

    BRS、  

    Edwin。