This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:添加了包含的段号

Guru**** 2653925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049660/ucc12050-added-section-number-included

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:UCC12040

您好的支持团队、

请告诉我 SNVSB38D 的"修订历史记录"的含义。

第17页:添加了包含的章节编号。

这是否意味着第7.4节中的位置已移动?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K

    与 UCC12050 SEL 功能无关的更改。 表7-1 (第7.4节)中显示的所有功能模式都是一致的、适用于 UCC12040和 UCC12050、并且自此 IC 的 fi4rst 修订版本在 APL (高级产品发布)发布以来一直是相同的。 您突出显示的修订历史记录注释(包括添加的章节编号)与数据表初始发布后添加到该数据表的新章节相关。 在本例中、我添加了第7.3.7节、以更详细地描述内部扩频调制和 EMC 注意事项。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、
    感谢你的答复。

    修订版本 B 中添加了"7.3.3 VISO 负载建议工作区域"部分
    因此、生成了第7.3.7节。 (段号已移位。)

    此致、
    DIE-K