This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:6引脚和7引脚短接至 VIN

Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049783/tps7a4101-6pin-and-7pin-be-shorted-to-the-vin

器件型号:TPS7A4101

大家好、

TPS7A4101 6引脚和7引脚是否可以短接至 VIN?
提出此问题的原因是 、我的客户在旧项目中使用了 TPS79801、并将6引脚和7引脚短接至 VIN (如图1所示)、现在他们希望通过 P2P  TPS79801 替换为 TPS7A4101、并且不更改原始设计(由于电源问题)。 那么、我想问 TPS7A4101是否 可以这样连接?
如果 TPS7A4101的6引脚和7引脚短接至 VIN、 存在任何风险?  
请帮您提供一些意见吗? 谢谢!
 

图1.

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、  

    我确认引脚6和7是 NC 引脚、因此未连接到芯片。 虽然我们通常建议将 NC 引脚连接到 GND 以改善热耗散、但可以毫不顾虑地将它们连接到此器件的 Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢!

    此致、

    Ivy