This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861热管理

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049662/tps23861-tps23861-thermal-management

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: PMP20588

尊敬的 TI 团队:

我们在其中一个 PoE/PoE+应用中使用 TPS23861 PSE 控制器将54V 切换到 PoE 器件。

在温度测量期间、我可以看到、即使没有连接 PD、此 IC 的温差也会达到42°C。

在您的参考设计测试报告(PMP20588)中、我可以看到温升为65.5°C、我是否知道这里的环境温度? 测试报告中未提及的一些问题。

降低 PSE 控制器 U5、输出肖特基二极管 D8和缓冲电阻器 R44 /R5中温升的任何更好的设计实践(参考设计中的参考 ID)

根据 我们公司的建议、任何组件的温升增量都需要小于或等于20°C 请为此建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非另有说明、否则我认为室温为25°C 是合理的。  

    对于 IC 温度、热关断发生在154C 处、因此我们没有接近该温度的地方。 因此、可以肯定地说、即使在其他环境中、温升也不应干扰低于100C 的运行。  

    为了获得更好的热性能、通常需要更大的铜迹线/平面以及电源组件的更短连接、从而获得更好的热性能。  

    对于 D8 R44/R5、使用更好的二极管可能会带来更好的结果、以及如上所述的更多铜。 但是、此二极管等开关组件的铜越多、EMI 就越高。 对于这些组件、我不知道是否可以保持20C 的上升。 我将与其他一些 直流/直流设计专家进行咨询、但我尚未看到这些开关组件低于20度。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师