This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720-Q1:TPS72010QDRVRQ1规格与放大器;参数

Guru**** 2797785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049703/tps720-q1-tps72010qdrvrq1-spec-parameter

器件型号:TPS720-Q1

大家好、

 我们的 DIN TI TPS72010QDRVRQ1有一个很好的新特性!

有一件事需要您的支持、

客户询问以下 有关 TPS72010QDRVRQ1的问题,请帮助提供答案,THx

 封装制造商

2.测试供应商

晶圆原产地

晶圆制造商

5.供应担保期

晶圆尺寸

故障模式

故障模式分布

9.故障率

10.每月缺陷率

11.产品可靠性

12. IMDS / CAMDS

13.RoHS 报告

14. ELV 报告

测试报告示例

实验报告

17.AEC-Q100  报告

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我可以帮您了解一下这一点。 我将通过电子邮件对此进行跟进。

    此致、

    Wilson