This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:使用小电流充电时、电荷异常跳至100%

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049656/bq28z610-r1-when-charging-with-a-small-current-the-charge-jumps-abnormally-to-100

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

电池组: 8650、2串3并联。  本产品有两个充电源、一个用于12V 适配器、另一个用于 USB5V。

使用 USB5V、在某些特殊情况下、客户的充电器将以大约190mA 的小电流为电池充电、然后电池容量异常地跳至100%。  但电压也未完全充电至8.4V  

客户希望了解如何解决此问题。 请帮您检查此问题吗?

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    您能否共享测试的 bqStudio 日志或其配置的.gg 文件? 如果没有更多信息、调试可能无法实现、有许多因素会导致 SOC 跳转。

    监测计可了解100% SOC 对应的充电电流和电压(这与 EOC 上的 DOD 相关)

    DoD=放电深度

    EOC =充电结束

    此致、

    Wyatt Keller