This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电100%设置问题

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049643/bq4050-the-charge-100-setting-issue

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50

大家好、

根据客户之前提出的问题、有一些后续问题:(https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/207234/bq4050-100)

1.对于 Gauge _EN、手册中没有说明。

2. 根据工程师的答复,“最小锥形电荷”和“当前锥形电荷”窗口应使用默认值,但手册中没有说明。 那么、这两个参数的默认值是多少?

请帮您检查此问题吗?  非常感谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    1.监测计_EN 使能监测。 应在最后一步(连接电池后)启用监测。

    2.可以从 bqStudio 中查看数据存储器的默认值。 在“数据存储器”选项卡工具栏上,单击“导入”->“导入默认值”。 这将在屏幕上显示所有默认值。 注释已关闭、然后刷新以查看与默认值的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    监测计_EN 启动监测算法。 它不在 BQ4050中使用、它是 Z-track 算法(BQ40Z50)的一部分

    我不确定您所参考的确切参数、但充电术语锥形电流应设置为高于充电器锥形电流、以便监测计可以达到 VCT。 (高出15%是一个很好的起点。)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中还提供了默认值