This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:更新了 ESD 值

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049671/ucc12040-updated-esd-values

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

您好的支持团队、

请告诉我 SNVSBO5B 的"修订历史记录"的含义。

第4页:更新了 ESD 值。


SNVSBO5A

SNVSBO5B

更新了哪些内容?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    数据表中输入的 ESD HBM 和 CDM 参数不正确。 如 本数据表所示、该排印错误显示了±500V/±1kV 的 ESD 值、更正后的值为±1V/±3kV。 更正了拼写错误以确保 UCC12040和 UCC12050具有相同的 ESD 值、

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的答复。

    UCC12040的修订版本 A 和修订版本 B 是否具有相同的 ESD 值?

    请注意、

    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的答复。

    因此、我将以下句子解释为拼写错误。

    "第4页:更新了 ESD 值。"

    请注意、

    DIE-K