This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:时序图

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133813/tps3840-timing-diagram

主题中讨论的其他器件:TPS3840

大家好、

我对 TPS3840 /复位时序图有疑问。
关于启动时间、我在随附的图中描述了两种情况、但您能否检查这些是否为预期行为?


tSTRT 会反复灌输 TD (无 CAP)、因此实际的内部激活时序应为 tSTRT - TD (无 CAP)= 320us_max
- tSTRT 起始点为 VDD (min)交叉点。


案例1:tSTRT > tVDD_VIT+(VDD 可在 tSTRT 时间内斜升至 VIT+)
在这种情况下、VDD 可以在 tSTRT 时间内斜升至 VIT+、因此/RESET 在 tSTRT 之后有效(起始点为 VDD (min))。
tSTRT 会反复反复出现 TD (无 CAP)、因此如果有 CT CAP、则总计时为 tSTRT + TD (CT)。


情况2:tSTRT < tVDD_VIT+(VDD 无法在 tSTRT 时间内斜升至 VIT+)
在这种情况下、tSTRT 从 VDD (min)开始、/RESET 保持低电平直到 VDD 超过 VIT+。
一旦 VDD 超过 VIT+、/RESET 在 TD 之后生效(起始点为 VIT+)。
总计时为 tSTRT - TD (无 CAP)+ twait + TD。

此致、

Kai

e2e.ti.com/.../TPS3840-timing-diagram.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我正在查看您的图表。 我将于明天9月14日下午2:00 (太平洋时间)提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    当然、感谢你的帮助。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -正确。 当 VDD 从低于指定的最小 VDD 开始、然后超过 VIT-时、复位在启动延迟(tSTRT)后释放、CT 引脚上的电容器将使 TD 延迟增加到 tSTRT 时间

    -启动时、"启动延迟"将在 达到 VPOR 电压后开始。

    幻灯片二  

    案例1:我认为"启动延迟"的起点应在达到 VPOR 后移至。  

    情况2:与 VDD 第一次通过 VIT+相关的 TD 延迟应在 VIT+交叉点之后开始、而不是在 VIT 达到最终值时开始。 我认为案例2的正确行为显示在幻灯片3中。  

    幻灯片三

    我看到的唯一编辑是在  达到 VPOR 电压后将"启动延迟"的起始点移动到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您能否告诉我、在数据表中的描述下方可以找到哪些信息?
    "启动时、"启动延迟"将在达到 VPOR 电压后开始。"

    由于下面的 e2e 提到了"tstrt 是从 VDD 超过 VDD 最小电平的点定义的"、图中显示了 tSTRT 在达到 VDD (最小值)后开始。
    e2e.ti.com/.../3715128

    我根据您的评论更新了随附的幻灯片、您可以查看吗?
    幻灯片1:案例1_1 -将"启动延迟"的起始点移至 VPOR 电压之后。 tSTRT 会向 TD 灌输、因此我不会将 TD 添加到 tSTRT 中。
    延迟--> tSTRT
    幻灯片2:案例1_2 -将"启动延迟"的起始点移至 VPOR 电压之后。 tSTART 不会反复灌输 TD (CT)、因此我将 TD (CT)添加到 tSTRT 中。
    延迟--> tSTRT + TD (CT)
    幻灯片3:CASE2_1 -将"启动延迟"的起始点移至 VPOR 电压之后。
    延迟--> tSTRT + twait + TD (NO_CAP)
    幻灯片4:CASE2_2 -将"启动延迟"的起始点移至 VPOR 电压之后。
    延迟--> tSTRT + twait + TD (CT)

    此致、
    Kai

    e2e.ti.com/.../TPS3840-timing-diagram_5F00_0915.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我想与团队的其他成员核实我对时间图的理解。 我将于明天9月16日下午3:00 (太平洋时间)之前返回更新。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我与我们团队的其他成员交谈、他们确认您之前提到的 E2E 帖子实际上是正确的。  tSTRT 起始点是 VDD (min)交叉点。 我对您之前提交的文件进行了编辑。  

    我对 我的最后的混乱表示歉意 感谢您对此事的耐心等待。

    此致、  

    Oscar Ambriz

    e2e.ti.com/.../TPS3840-timing-diagram_5F00_Edit_5F00_E2E.pptx