This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:-

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135084/ptd08d210w--

器件型号:PTD08D210W

您好!

我们在 XC7Z020的评估板之后使用了四个 PTD08D210W 模块。 在电路板上、模块的一个温度超过70 °C XC7Z020评估板中的模块与我们使用的模块之间的唯一区别是、一旦我们使用其中一个 PTD 模块、就会为3个额外的 IC 供电、该特定模块可达到70 °C 您能建议减少热量的方法吗?

此致、

耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能建议产生热量的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我不熟悉  XC7Z020 评估板、也不知道它消耗/消耗了多少电流。

    PTD08D210W 是一款双路10A 模块。 应确保不会以  超过2个 X10A 的电流为 PTD08D210W 加载。
     PTD08D210W 的负载越高 、温度就越高。

    冷却这些模块的最佳方法是降低输出电流消耗量、并使用风扇冷却模块上的空气。    有关更多详细信息、请参阅 PTD08D210W 数据表上的图7、8和9 (安全工作区)。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian