请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62868 大家好、
您是否愿意帮助查看随附的原理图?
应用条件:
I2C 保留、Vout =0.5V/0.3V、使用 GPIO 选择 VSET/VID 电阻器。
Iout=1.5A
e2e.ti.com/.../TPS628680ARQY_2D00_VQFN_2D00_HR.pdf
感谢您的支持
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否愿意帮助查看随附的原理图?
应用条件:
I2C 保留、Vout =0.5V/0.3V、使用 GPIO 选择 VSET/VID 电阻器。
Iout=1.5A
e2e.ti.com/.../TPS628680ARQY_2D00_VQFN_2D00_HR.pdf
感谢您的支持
此致、
Marvin
您好、Marvin、
对于这些低输出电压、我们建议使用110nH 电感器。 此外、原理图中的电感器接线不正确! 它需要与 SW 引脚串联、VOS 引脚连接在电感器之后(连接到 Vout)。
如果不使用 I2C 接口、则只能有1个输出电压(由 VSET 电阻器设置)。 (您还可以将 VSET/VID 切换为0.9V、但这是固定电压、无需使用 I2C。) 您似乎正在使用所有这些电阻器设置0.5V 输出电压或0.3V 输出电压。 在这种情况下、电阻器看起来是正确的。
谢谢、
Chris