This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助为开/关开关选择 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134745/assistance-in-selection-of-n-channel-mosfet-gate-driver-for-on-off-switch

主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好、E2E 专家、

你好。

我们希望开始设计基于软件可控(通过 MCU) FET 的开关、以控制从6S 电池组到 ESC 的电源。 如需更多信息、请参阅我们应用的方框图。 栅极驱动器应能够进行高侧开关(打开和关闭)、应具有软启动功能、以便以延迟和斜升的方式打开和关闭。 最后、它应该能够在12V 电平下驱动 MOSFET、并且开关状态应该是 MCU GPIO 引脚可控的(3.3V 和5V 逻辑)。

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好、

    感谢您的查询。 我是 FET 产品线的应用工程师、我认为此主题应分配给 BMS 或 HPD 应用团队。 您是否了解 bq76200高侧栅极驱动器? 这听起来就像您在应用中可能需要的那样。 我将把此主题重新分配给 BMS-BGP、因为这是他们的产品。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。

    我要再次附上方框图。 但愿这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../7587.Block_5F00_Diagram_5F00_FET_5F00_control.pdf

    这个概念处于一个基元阶段、我发现一个非常适合我的应用的 IC 是 LTC7001。 您可以将其用作参考、以选择我要在系统中查找的功能类型。

    一如既往地提前感谢您。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    我们在电池产品线中拥有的唯一器件是 BQ76200 -您可以查看它是否可以满足您的需求。 它确实缺少您提到的一些功能、如软启动。 它确实支持预充电 FET、这可能很有用。

    此致、

    Matt