This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:输出负载波动时的运行

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134978/ucc256403-operation-when-output-load-fluctuates

器件型号:UCC256403

您好!

我想向您询问有关 UCC256403A 的信息。
我正在评估 LLC 谐振电路。
当输出负载接近空载时、LLC 初级 FET 的开关频率急剧上升。
不执行脉冲跳跃等突发操作。

规格如下所示。
输入电压:390V (PFC 输出电压)
输出电压:12V
输出功率:150W (负载:12.5A)

下图显示了设计的输出电压和频率特性。

在实际测量中、LLC 初级侧 FET 以以下频率进行开关。
负载12.5A:约110kHz
负载6.25A:约115kHz
负载0.05A:大约136kHz
负载0.01A:大约200kHz
空载:大约240kHz

(问题1)
开关频率升至240kHz。这是正常工作吗?
此外、高达1A 的负载、输出电压和频率特性通常与所附的图表一致。 然而、当负载低于1A 时、开关频率从设计值上升。 这是正常行为吗?

(问题2)
我认为该器件具有确定开关频率上限的功能(保护功能)。
我应该调整哪个常数、如何调整?

(问题3)
下面的表7-2是数据表中描述的内容、但它目前是使用选项6设计的。
即使没有负载、OpTION6有时也无法进入突发模式吗?
我希望它在空载时进入突发模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    请参阅以下回答:

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134978/ucc256403-operation-when-output-load-fluctuates "](问题1)
    开关频率升至240kHz。这是正常工作吗?
    此外、高达1A 的负载、输出电压和频率特性通常与所附的图表一致。 然而、当负载低于1A 时、开关频率从设计值上升。 这是正常行为吗?

    开关频率取决于谐振回路设计以及输入电压和负载。 如果箱体设计需要240kHz 的开关频率来调节轻负载时的输出电压、除了 使 控制器在突发模式下运行外、您在控制器侧什么也不能做。

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134978/ucc256403-operation-when-output-load-fluctuates "](问题2)
    我认为该器件具有确定开关频率上限的功能(保护功能)。
    我应该调整哪个常量以及如何调整?[/报价]

    2.为了限制轻负载期间的开关频率、控制器需要在突发模式下运行。 请使用设计计算 器查找 LL/SPIN 和 BW 引脚电阻器的组件。

    [引用 userid="288899" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134978/ucc256403-operation-when-output-load-fluctuates "](问题3)
    下面的表7-2是数据表中描述的内容、但它目前是使用选项6设计的。
    即使没有负载、OpTION6有时也无法进入突发模式吗?
    我希望它在空载时进入突发模式。[/quot]

    3.您可以尝试将 BW 选项更改为选项2和选项3。 看看这是否使控制器以突发模式运行。 否则、您可以进一步调整 BMTH 阈值和 VCR 电容值。 请使用设计计算器。

    此致

    曼尼甘塔 P