This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:900V VDC 支持

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135064/ucc256403-900v-vdc-support

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC25600

你(们)好

客户正在设计340~550VACIN 电源、PFC 将升压至800~850VDC、UCC256403是否支持此应用? 我们知道 HB 无法支持此800V HV。 你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    可以告诉我应用程序吗?

    正如您提到的、UCC256403的 HB 可以处理的最大电压为600V。 因此、您不能在 如此高的电压下使用403。

    您可以尝试使用 UCC25600 、这是一款需要外部栅极驱动器的直接频率控制器。

    此致

    曼尼甘塔 P