This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:Rext 的最小值是多少?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134956/tlc59116-what-is-the-smallest-value-for-rext

器件型号:TLC59116

Rext 的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    理论上、您应该保持基准电流 I_ref <= 8mA (120mA/15或40mA/5、请参阅数据表第20页)。  为了获得功能运行、Rext >= V_REXT / I_ref_max = 1.26V * VG / I_ref_max、其中 VG 为 可编程电压增益。 为了充分利用电压增益范围并确保基准电流<= 8mA、即使电压增益设置错误、请选择 VG = 127/128并将该值代入上述公式。 这样 Rext >= 1.26V *(127/128)/8mA ≈156.3欧姆。

    对于实际情况、您可以 参阅数据表第9页的图1 (请注意、有一个排印错误、即输出电流单位应为 mA)。

    顺便说一下、您是否要将 TLC59116提升到其最大输出电流能力? 这是您 寻找最小 Rext 值的原因吗?

    此致、

    Steven