This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从+15V 开始为-15V

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135020/negative--15v-from-15v

主题中讨论的其他器件:LMR36506

你(们)好

我正在寻找将-15V 转换为15V 的直流/直流转换器,电流应该在 50mA 到200mA 之间或更高。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ayyaz、

    我们有一个可用作15V 至-15V 的批次器件、请查看 LMR36506示例。 我们还 在线提供支持模拟的 Spice 模型。  

    Elena