This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:故障警报引脚的泄漏电流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901-SP, UC1834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130661/uc1834-sp-leakage-current-of-fault-alert-pin

器件型号:UC1834-SP
主题中讨论的其他器件:UC1901-SPUC1834

您好!

数据表未指定集电极开路输出的泄漏电流。 我能否粗略估算整个温度范围内的泄漏电流的最坏情况值? UC1901-SP 有一个相似的状态引脚、针对5uA 开路集电极泄漏电流的最大技术规格。 本节是否与 UC1834中的章节类似?  

此致

Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    在整个温度范围内、至少还有两个由电气特性指定的泄漏电流。
    如果您需要估算值、最好使用这些数字。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是驱动器部分和 Crowbar 引脚的泄漏电流?  这些器件适用于容量至少是故障警报晶体管10倍的 ICE 庞大器件。 是否可以为一批 IC 确定所请求的泄漏电流的特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    这不是我们为完全表征而设置的规格。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    谢谢
    Nandha