This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92512和 TPS92513之间的差异

Guru**** 2503845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135040/tps92513-differences-between-tps92512-and-tps92513

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件:TPS92512

您好!

我确认 TPS92512和 TPS92513之间的差异。
似乎有两个差异。
第一个因素似乎是 Iout 的差异。 1.5A 和2.5A 之间的差异。
第二个是如下所示的内容。
有一种不一致的感觉、即下降阈值的最小值和最大值的描述不同。
此内容是否正确?
此外、请告诉我两个器件之间是否存在任何其他差异。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    主要区别在于您提到的电流能力。 对于引导 UVLO 阈值、并不是这些器件中未给出上限或下限阈值的原因、但我认为 TPS92512和 TPS92513应具有相同的上限和下限阈值。