This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155仿真非常缓慢、甚至没有收敛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129652/lm5155-lm5155-simulation-very-slowly-and-even-not-convergence

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

尊敬的产品线工程师。

           幸会! 我叫 Bill,是一名医疗系统工程师。

           最近、我的客户要求我提供高电压解决方案、并使用 PSPICE-FOR-TI 来展示仿真结果以进行评估。 然后、我选择 LM5155作为控制器来执行 SEPIC 设计。 基本信息如下所示。

           输入电压:           12V

           输出电压:       100V

           输出电流:       30mA

           频率:               100kHz。

           然而、仿真非常缓慢、有时甚至没有收敛。 我想 LM5155的 PSpice 模型可能会有一些问题、因为我只是在原理图中使用该器件。 您能否帮助您的团队找到支持并仔细检查 LM5155的 PSpice 模型是否没有问题? 已附加所有文档和 DSN 文件以供参考。 非常感谢您的大力支持!  

此致、

Bill

e2e.ti.com/.../HV_2D00_SEPIC.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、仿真始终暂停、但状态显示为100%完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您对 LM5155的支持。

    让我来看看这一点、然后回到下周中旬。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、
    您能否还共享完整的 PSpice 项目。
    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否检查最大步进时间的设置并将其设置为20ns:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SEPIC.7z

    尊敬的 Stefan

     所有项目都已附加到您。 非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请尝试使用 PSpice 库中的标准功率 MOSFET 替换功率 MOSFET。

    还可以设置仿真最大值。 步长、如上所示。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan

    它现在收敛了。 但仍然非常缓慢、仿真结果不符合我的预期。 栅极驱动器根本没有 PWM 波形。 这是不正确的。 LM5155的 PSpice 模型是否正确? 非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已随附我使用的版本-您可以与该版本核对。

    注意:SPICE 仿真计算非常密集、因此需要一定的时间、具体取决于 PC 的计算能力。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_1129652.7z

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan

    是的、您的 are 文件运行良好。 但仍然需要~6分钟来完成仿真。 我们是否有任何缩短仿真时间的好方法? 另一个问题是10ms 后、输出刚达到100V。 这是我的预期。 因此、我必须将运行时间设置为20ms、以获得更多仿真结果。 仿真时间似乎更长、并在~11.5ms 停止。 不是20ms。 您能帮助确定原因吗? 非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    对于仿真的加速、您可以尝试使用检查点。 在本教程的一部分中、将演示它们:

    PSpice for TI:瞬态分析|德州仪器 TI.com 视频

    您是否收到了大量数据的问题? 如果是、请尝试减少数据捕获。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们已经听过你两个多星期了,所以我现在要结束这一主题。
    如果还有其他问题、您可以重新打开它、或者在锁定这个线程时启动新线程。

    此致、
    哈里