This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:技术讨论

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130230/lm5121-technology-discussion

器件型号:LM5121

您好,

升压 IC LM5121MHZ,CTM 取代了 Mos (__LW_AT__Q6,Q7、Q8)、但工作不正常、我们尝试通过添加 C52电容来延迟软启动时间、但还可以;

我想知道 C52值?的影响是什么

Sch &测试结果波形和 MOS PN、如下所示

e2e.ti.com/.../_B065E765_MOS_A17B4B6DD58BF95BD46B3B60D37EA5624A54_-_2D00_20220830.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    我无法阅读 Excel 工作表中的中文注释。

    您能更详细地解释一下您的问题到底是什么吗?
    您所指的是图中的哪些部分(时间点)?

    一些问题:
    我会理解紫色曲线是 VOUT。
    蓝色曲线是 VIN 吗? 还是其他什么?
    电池是否太弱、以至于输出电容器充电后电压会立即下降?
    在获取这些示波器截屏时连接了哪个负载?

    谢谢、此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry:

    Q1:对于 LM5121升压 IC,我想知道 对 C52值?的影响是什么

    Q2:  在我将 Q6、Q7和 Q8从 LTS0111SR 替换为 VBE1101N,电源不正常, 我需要添加 C52容量来延迟软启动时间,电源正常,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    >对 C52值的影响是什么?
    软启动电容器越大、转换器开始启动时的斜坡越慢且越平坦。
    它不应具有任何其他效果。

    >电源不正常
    我没有足够的信息。 "不正常"到底意味着什么?

    蓝线中的这种压降表明、输入电源太弱、无法提供必要的电流。 当您降低斜坡速度时、需要更小的电流、因此您不会看到下降。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    我已经听过你两个多星期了,所以我现在要结束这一主题。
    如有其他问题、请打开一个新问题。

    此致、
    哈里