This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:当负载增加时、输出电压12.5V 降低

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128792/tps55340-vout-12-5v-is-decreased-when-load-is-increasing

器件型号:TPS55340

大家好、TI 朋友:

我使用 PCB 来测试具有12.5VIN/12.5Vout 反激的 tps55340。  

目标输出为12.5V/1.5A。

当负载增加时、输出电压降低:  

测得的输出为12.3V/0.5A、 12.0V/0.8A、 11.5V/1.0A (低于波形*3)…… 7V/1.2A

 很奇怪、tps55340 Vcomp 受到限制(1.35V)、因此输出无法保持12.5V

测试期间 VIN 保持12.5V、并且 IL<3A (尚无限制)

附加波形中的 C1/C2为 Vcomp & IL

请提供建议、谢谢。  

  Iout=0.5A Iout=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CIMING、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    该设计是否基于我们的 EVM 进行构建?
    www.ti.com/.../slvu751a.pdf

    一种可能的想法是、光耦合器可能会导致限制、尤其是当电流传输比与我们通常在设计中使用的电流传输比大不相同时。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CIMING、

    三个多星期以来、我没有听到您的声音、因此我假设您已经找到了解决方案。
    我现在要关闭此主题。 如有其他问题、请打开一个新问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉最近回答。 问题是布局不良、新 PCB 的光绘不足。 感谢您的支持。