This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:当 Vin 小于10V 时、FB 引脚的电压降低

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128777/lm5122-voltage-of-fb-pin-decrease-when-vin-is-less-than-10v

器件型号:LM5122

大家好、
您能否回答以下有关 LM5122的问题? 谢谢你。


该芯片用于 ADB 项目。 RFBT=1k 欧姆、RFBB=34k 欧姆、FB 引脚的正确电压大约为1.2V、Vout 为42V。 输出功率约为50W。
但是、当我们降低输入电压时、FB 引脚的电压也会降低、因此输出电压也会下降。 当输入电压高于10V 时、系统可以正常工作。

COMP 引脚:RC 串联:22nF,10k,并联电容:100pF
电感:33uH
频率:250kHz  

VCC (V)

VFB (V)

输出电压(V)

VIN=11V

7.1.

1.2.

42.

VIN=10V

7.07

1.12

39.

VIN=9V

7.16.

0.88

31.

VIN=8V

6.78

0.79

28.

VIN=7V

6.03

0.75

26

VIN=6V

4.9

0.72

25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    您写道:
    > FB 引脚的电压也会降低、因此输出电压也会下降
    电压控制环路实际上以另一种方式工作:
    当 FB 引脚上的电压降低时、控制器应尝试对其进行补偿并增加输出电压、直到 VFB 恢复到1.2V。

    但在您的情况下、由于无法提供足够的电流、它无法增加输出电压。
    因此:
    -实验室电源/电源正在限制电流-请验证
    或者、您需要在电路板上安装一个较低的感测电阻器、以实现较高的电流。
    第三种选择是您的电感器进入饱和状态、但在这种情况下它可能会变热。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    三个多星期以来、我没有听到您的声音、因此我假设您已经找到了解决方案。
    我现在要关闭此主题。 如有其他问题、请打开一个新问题。

    此致、
    哈里