This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050EVM-001:BQ3050应在 CUV 时关断/断开

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131574/bq3050evm-001-bq3050-should-shutdown-disconnect-upon-cuv

器件型号:BQ3050EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ3050BQEVSW

大家好、团队、

 在特定条件(如 CUV 条件/特定电池电压)下,我们是否可以通过任何方法在运行时(即无 SMBus 通信、无电池输出电压(PACK+/PACK-)、无电流)从负载断开电池?

睡眠/关机等问题,不确定上面哪一个问题?

请 还建议实现此目的的步骤。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    可以设置 CUV 阈值以有效关闭 FET、从而不提供电池输出电压、电流。 请参阅一级保护特性部分。

    关闭 SMBus 通信毫无意义、因为系统需要读取 SOC 以确定上电是否安全。 我可能会帮助理解这样做的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但在 CUV 不工作时关闭 FET。 在 CUV 之后、即使 DSG FET 关闭、我们也会获得电压和电流输出。

    电压如下:

    充电时间(81%)

    VPACK = 16.29V
    VDSG = 26.46V

    CUV @μ F 放电

    VPACK = 12.85V
    2. VDSG = 12.45

    Vo (DSG 上的 FET)= 26.46 - 16.29 = 10.17V

    Vo (FET 关闭 DGS)= 12.45 - 12.85 =-0.4V

    一切看起来都在“范围”中,那么为什么在 CUV 条件之后,负载电流仍从电池流出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您能否详细说明如何确定"负载电流流动"。 这也是在 EVM 上还是在您的设计上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅是 EVM。 在进行试点时、我们使用了电池作为 BMS 的 EVM。

    我们已使用与它们串联的 DMM 将负载连接到电池、以测量来自电池的负载电流。 即使在 CUV 条件之后、DMM 也会显示相同的负载电流流流过。  

    这里是设置: DMM =数字万用表(真 RMS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    bq3050执行 JEITA。 因此、CUV 取决于温度。

    是否在 SafetyStatus 中设置了 CUV 位? 您能否发送 bqEVSW 寄存器标志屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,CUV 标志在超过阈值时设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 CUV 被触发。 电流可能来自另一个源。 我将查看硬件连接。 充电器是否连接到电池组? bq3050只支持高达4S。 之前提到的26.46V 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    是的、仅在4S 中连接电池。 配置为:2p4S。 (最高:16.8V).  

    不确定为什么它显示: VDSG =26.46V。 可能是一些浮动电压噪声。 @以 VSS 和 PACK-为基准测量 EVM 的两个时间 μ s DSG 测试点。

    放电时未连接充电。 在我们的情况下,可以连接充电器或负载。  

    供参考:两个 EVM 都有相同的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议追查26.46V 的来源。 由于监测计看到的电流相同、因此我将仔细检查 EVM 的所有连接、并查看哪些点高于20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们已经检查了 EVM 板上提供的所有测试点 ,但我们看到 CHG 和 DSG FET 栅极端子上的这个26.46V 电压。 进行测量

    电池组端子、使用数字万用表。 充电和放电工作正常。 从数据表(第6页)可以看到此电压似乎正常。  

    所有测试点测量如下 (电池充满电100%):  

    电池组+= 16.35V
    保险丝引脚= 0.05V
    VCC = 15.96V
    DSG = 26.5V
    CHG = 26.5V
    BAT = 15.90V
    2.5V = 2.246V
    3.3V = 3.332V
    Vout = 0.2V

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是否在断开充电器的情况下进行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,所有数据都没有连接充电器/负载。   

    而电池处于静置状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我们以前在 TI EVM 上没有看到过这种情况。 您能否尝试发送 FETControl 命令来关闭 FET 并查看它是否会产生任何影响?

    TRM 部分 B.2 FETControl (0x46)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    手动,DSG FET 通过读取软件正确操作,即位设置和复位。  

    但当 DSG FET 由 BQEVSW 关断时、电流会照常流动。

    对于“More Insight Attaching Discharge Log to Cell Voltage < 3200mV (之后手动断开负载)”,CUV Th = 3380mV。

    e2e.ti.com/.../1768.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log

    放电后大约20分钟是电池休息时间数据。 (负载断开连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我看到在另一个主题中讨论了同一个主题、其中有更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4209624

    让我们关闭该主题、让讨论继续在另一个主题上进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Shirsh

    但问题是:似乎没有解决 方案,最终电路板可能会出现故障。

    无论如何、我将关闭这个、并将分离线程。

    谢谢、