主题中讨论的其他器件:BQ3050、 BQEVSW
大家好、团队、
在特定条件(如 CUV 条件/特定电池电压)下,我们是否可以通过任何方法在运行时(即无 SMBus 通信、无电池输出电压(PACK+/PACK-)、无电流)从负载断开电池?
睡眠/关机等问题,不确定上面哪一个问题?
请 还建议实现此目的的步骤。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在特定条件(如 CUV 条件/特定电池电压)下,我们是否可以通过任何方法在运行时(即无 SMBus 通信、无电池输出电压(PACK+/PACK-)、无电流)从负载断开电池?
睡眠/关机等问题,不确定上面哪一个问题?
请 还建议实现此目的的步骤。
此致
是的,但在 CUV 不工作时关闭 FET。 在 CUV 之后、即使 DSG FET 关闭、我们也会获得电压和电流输出。
电压如下:
充电时间(81%)
VPACK = 16.29V
VDSG = 26.46V
CUV @μ F 放电
VPACK = 12.85V
2. VDSG = 12.45
Vo (DSG 上的 FET)= 26.46 - 16.29 = 10.17V
Vo (FET 关闭 DGS)= 12.45 - 12.85 =-0.4V
一切看起来都在“范围”中,那么为什么在 CUV 条件之后,负载电流仍从电池流出?
您好 Shirish、
是的、仅在4S 中连接电池。 配置为:2p4S。 (最高:16.8V).
不确定为什么它显示: VDSG =26.46V。 可能是一些浮动电压噪声。 @以 VSS 和 PACK-为基准测量 EVM 的两个时间 μ s DSG 测试点。
放电时未连接充电。 在我们的情况下,可以连接充电器或负载。
供参考:两个 EVM 都有相同的问题。
此致
您好 Shirish、
我们已经检查了 EVM 板上提供的所有测试点 ,但我们看到 CHG 和 DSG FET 栅极端子上的这个26.46V 电压。 进行测量
电池组端子、使用数字万用表。 充电和放电工作正常。 从数据表(第6页)可以看到此电压似乎正常。
所有测试点测量如下 (电池充满电100%):
电池组+= 16.35V
保险丝引脚= 0.05V
VCC = 15.96V
DSG = 26.5V
CHG = 26.5V
BAT = 15.90V
2.5V = 2.246V
3.3V = 3.332V
Vout = 0.2V
谢谢、
您好 Shirish、
手动,DSG FET 通过读取软件正确操作,即位设置和复位。
但当 DSG FET 由 BQEVSW 关断时、电流会照常流动。
对于“More Insight Attaching Discharge Log to Cell Voltage < 3200mV (之后手动断开负载)”,CUV Th = 3380mV。
e2e.ti.com/.../1768.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log
放电后大约20分钟是电池休息时间数据。 (负载断开连接)
您好 Bhupendra、
我看到在另一个主题中讨论了同一个主题、其中有更多信息。
让我们关闭该主题、让讨论继续在另一个主题上进行。