This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:LM3421T PWM 调光问题

Guru**** 2579925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421, LM3409, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131997/lm3421-lm3421t-pwm-dimming-problem

器件型号:LM3421
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92641

您好 TI 团队、

我的客户使用 LM3421进行降压电路。遇到以下问题。

1、PWM 调光会发生频闪问题、模拟调光正常、请帮助分析原因。

2、当 PWM 变暗时、输出电容不能增加。 如果输出电容增大、PWM 调光将异常、连续二极管温度将瞬间升高。

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否知道客户为什么不使用 LM3409或 TPS92641? 它们也是可提供高达5A 电流的降压控制器。 原因是  LM3409 和 TPS92641更为常用和常用。 因此、我想知道只有 LM3421具有什么特定功能。

    回到问题、首先、您是否介意先分享详细的原理图、然后我可以先查看原理图参数。  

    对于 Q1:PWM 调光频率、 Vin、VLED 是多少? 请让客户提供 Q1的 VLED、ILED、nDIM、DS 电压波形。

    对于 Q2:请在更改前后澄清电容器值。 请也通过上面显示的波形来澄清异常 PWM 调光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您的一方已解决此问题、我想解决此问题。 谢谢