This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:默认模式

Guru**** 2502955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134891/bq25890h-default-mode

器件型号:BQ25890H

我看到 BQ25890H 将在默认模式下使用默认设置进行充电。 也会将电源从 VBUS 传递到 SYS? 电流限制? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    BQ25890H 具有 D+/D-输入检测功能、可与适配器通信并设置适当的输入电流限制。 您可以在以下应用手册和 BQ25890H 数据表 第8.2.3.3节中阅读有关输入检测的更多信息。

    应用手册: USB D+/D-输入电流限制检测

    请注意、输入电流限制适用于从系统汲取的电流和从电池充电汲取的电流。

    输入电流限制 也与 ILIM 引脚上的电压成正比。 实际输入电流限值将是 ILIM 和 IINDPM 之间的两个设置中的较低值(REG00[5:0])。 可通过将 EN_ILIM 位设置为0b 来禁用此功能。 一旦该位设置为0b、输入电流限制将由 IINLIM 寄存器设置(如果启用输入电流优化、则为 IDPM_LIM)控制。

    此致、

    James