This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:输入源检测问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134491/bq24195l-input-source-detection-question

器件型号:BQ24195L

您好!

我们正在使用 您的 BQ24195L 充电器 IC 设计产品。  我们客户的请求是实施类似于 Parparim-Boron 设计的方案。  Parical Boron 器件在市场上销售、但它包含三个连接节点、可连接到 USB D+和 D-网络。  我们实际上对这项工作感到关切。  您以前是否见过这种情况、这是可行的解决方案吗? 随附参考原理图(我们 正在开发的 MOAG 设计。  硼原理图、是24195L 使用要求的参考)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、  

    感谢您提供原理图。 总之、当插入 VBUS 电源时、D+/D-引脚用于 USB 输入电流限制检测。  当输入电流限制检测不需要 D+/D-引脚时、充电器将处于高阻态 D+/D-引脚、以便其他器件可以驱动 D+/D-引脚。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机还必须能够使用 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要在设计中添加一个 USB 开关、以隔离主机和充电器。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arelis、

    现在是否可以从论坛中删除我的原理图附件?

    此致、

    销杆