This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:通过硬件将充电电流归零

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134146/bq25713-zeroing-the-charge-current-by-hardware

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ34110

电池化学成分:镍氢电池。

我将 BQ23713用作负载和电池充电器/控制器的降压/升压转换器。 还使用了 BQ34110。 充电/放电由固件控制、主要使用34110中的数据。

出于安全原因、我想添加一些硬件机制来避免电池过热、以避免固件由于某些错误而无法终止快速充电。 在有人提问之前 ,我 正在使用 BQ25713的看门狗,但我想避免在某些情况下固件无法检测充电终止并继续写入 ChargeCurrent ()寄存器,从而导致充电过载。

我将34110的警报输出之一连接到 CELL_BATPRESZ 引脚。 我期望每当警报输出将这个引脚拉至零时,ChargeCurrent()寄存器将被强制为零。 但是,我注意到,如果我写入 ChargeCurrent(),它会将充电电流设置为非零值,并且只有在 CELL_BATPRESZ 引脚上出现负转换时才会归零。 因此、不正确的软件可能会无意中强制过载。 我想使充电系统尽可能地具有项目符号保护功能。

那么、是否有其他方法可以使充电电流归零、这种方法可以更好地防止出现问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    我想建议将 ILIM_HIZ 设置为低电平以将器件转换为 HI_Z 模式、因为我在 E2E 中搜索其他示例、我遇到了这个问题、您在后面发布了一段时间。 您是否尝试过此解决方案? 除了 CELL_BATPRESZ (正如您提到过的、H 至 L 转换时的充电电流仅为零)或 HIZ 模式之外、如果没有寄存器写入、我不知道其他可行的方法。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762648/bq25713-using-ilim_hiz-to-terminate-charging?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ilim_hiz#

    谢谢、

    Khalid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、感谢您的评论。

    我完全忘记了这篇文章。  我应该更深入地探讨这个论坛、或者尝试不同的搜索词。 感谢您将其再次提请我注意。

    可以选择 PTM、但我认为它也有一些缺点、例如电池必须提供负载、直到其电压降至 VSYS 以下加上 P 沟道 MOSFET 二极管。 但考虑到失效防护的目的、这是可以接受的。 对我来说、对软件(用于配置)的部分依赖似乎并不重要。 当涉及软件错误行为时、它可能比使用 CELL_BATPRESZ 更强大、但最终有优缺点。

    您的回答在两个方面都很好、带来我完全忘记的替代方案、表明除了 PTM、我建议的方法是可行的。

    非常感谢。

    BR

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PTM 中看到的一个潜在问题是 我将电池连接到输入电源的输出(VBUS 侧)。 我想这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khalid。

    FWiw、我在 HIZ 模式下进行了快速测试、它工作正常、与我的 OP 设计相比、在稳健性方面肯定更好。

    再次感谢您的支持。

    BR、

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    很好,很高兴这对我们有所帮助! 感谢您的更新。

    Khalid