This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:BQ25790 REGN (内部 LDO)

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134785/bq25790evm-bq25790-regn-internal-ldo

器件型号:BQ25790EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25790

您好 TI

简短的问题

REGN (内部 LDO)。 DS 中的 PGE 14/133:Iregn 30mA@5Vbus。

在 DS 的应用设计中,内部 LDO 驱动串联的 LED (R =2.2K)。

一般情况下、当由内部 LDO 驱动时、该 LED 的最大允许电流是多少?  

前面板上将有此 LED 指示灯、用于指示产品其余部分关闭时的 CHG 状态。

在这种情况下、我将把 REGN 和 STAT 引脚连接到前面板上的 LED。

也可以将 REGN 和 PG 引脚连接到前面板上的 LED?

BQ25790内部 LDO 用于其他许多更重要的东西。

因此、我想知道 LED 1和2允许的最大电流是多少、从而不会导致 BQ25790中的内部电压出现任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    在 EVM 用户指南的原理图(第19页)中、STAT LED 和/PG LED (由 REGN 驱动)都有一个2.2k Ω 的串联电阻。

    此致。