This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676MR-ADJ 在24V 下燃烧

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133009/lm22676-lm22676mr-adj-burning-at-24v

器件型号:LM22676

您好!

我 有一个采用 LM22676MRE-ADJ 的设计、我生成的是5V 和3V。

输入范围为9-36V。 实际电路板在12V 电压下工作正常。 但是、当我以24V 90%的电压加电时、IC  LM22676MR-ADJ 烧毁。

我已经检查了原理图和 PCB 布局、但我没有找到任何理由证明这个问题是合理的。

请尽快通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM22676。  根据数据表建议的工作条件、IC 应支持高达42V 的输入电压。 您能否将您的原理图与准确标注的所有组件值或器件型号共享、以便我们进行审核?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为一周内没有更新、我是否可以假设问题已经解决并关闭了这里的主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    谢谢、祝您在项目中一切顺利。

    Youhao