This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:该器件中的两个并联?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132799/tps54360-two-of-this-device-in-parallel

器件型号:TPS54360

各位专家:

可以使用两 个 TPS54360器件通过并联输出端子增加负载电容。  这样一个设计、两个输出直接连接到一侧、然后连接到负载侧、它有什么影响吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    两个 TPS54360器件无法轻松并联以均匀地共享总功率。  需要一个外部共享控制电路。  您可以参考以下应用手册图4中的概念、强制两个电路平均分配总功率。  请注意、为了避免拍频噪声、您可以考虑提供外部时钟来同步两个电路。

     https://www.ti.com/lit/pdf/snva826

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一周内没有更新、我是否可以假设问题已解决并在此关闭主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    谢谢、祝您在项目中一切顺利。

    Youhao