This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:仅使用1个输入和1个输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132316/lm2673-using-only-1-input-and-1-output

器件型号:LM2673

大家好、

如果我将仅使用 该 IC 的1个输入和输出、则未使用的输入和输出将连接什么? 它是否可以保持浮动?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    为什么不能在 PCB 上将这些引脚短接在一起以共享流经这些引脚的电流?  顺便说一下、我需要与我们的设计团队进行仔细检查、以查看这些引脚是否在内部连接。  如果是、则可以将未使用的引脚保持断开状态。  为了安全起见、如果您现在想做出决定、可以将100k 的引脚从未使用的引脚连接到 GND、以防止电路上可能出现悬空节点。  在我确认内部连接后、您可以稍后决定不安装这些电阻器。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一周内没有更新、我是否可以假设问题已解决并在此关闭主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    谢谢、祝您在项目中一切顺利。

    Youhao