请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2673 大家好、
如果我将仅使用 该 IC 的1个输入和输出、则未使用的输入和输出将连接什么? 它是否可以保持浮动?
谢谢你。
此致、
5月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我将仅使用 该 IC 的1个输入和输出、则未使用的输入和输出将连接什么? 它是否可以保持浮动?
谢谢你。
此致、
5月
您好、May、
为什么不能在 PCB 上将这些引脚短接在一起以共享流经这些引脚的电流? 顺便说一下、我需要与我们的设计团队进行仔细检查、以查看这些引脚是否在内部连接。 如果是、则可以将未使用的引脚保持断开状态。 为了安全起见、如果您现在想做出决定、可以将100k 的引脚从未使用的引脚连接到 GND、以防止电路上可能出现悬空节点。 在我确认内部连接后、您可以稍后决定不安装这些电阻器。
谢谢、
Youhao