This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H5001

Guru**** 2573355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134154/tps7h5001-sp-tps7h5001

器件型号:TPS7H5001-SP

我希望使用 ADum3190来隔离 TPS7H5001的反馈。  附件是数据表的摘录。  这可以与 TI 器件一起使用、绕过 OTA 吗?  如果是、则软启动也会被禁用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    您可以绕过我们的误差放大器、您必须确保保持在数据表第7.1节中指定的电压输入范围内。
    它将禁用 TPS7H5001-SP 的软启动。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    谢谢。  SS 和 Vsense 引脚是否应接地?

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    我们建议 SS 和 VSENSE 引脚正常连接。
    SS 上仍应有一个电容器、VSENSE 引脚应以0.6V 的电压为基准。
    VSENSE 不必以输出为基准、但使其接近0.6V 基准电压意味着我们的误差放大器将与 ISO 运算放大器进行更少的对抗。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    谢谢。  我可以为此分压 REFCAP 电压吗?

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    我建议将 VIN 电压分为该部件。
    REFCAP 不应加载。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    SIMPLIS 仿真是否适用于此情况?  我使用与上述其他引脚连接到 COMP 的运算放大器进行了仿真。  同步运行、但在 TPS7H5001上似乎没有其他操作。  

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    SIMPLIS 模型应该起作用。

    我建议将 RSC 增加到20k、以允许控制器有一个斜坡信号来与 CS_ILIM 进行比较或将其连接到其他信号。

    显示 CS_ILIM 引脚和 COMP 引脚将帮助我确定错误

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    我是在仿真中说的。

    是否可以将 RSC 设置为20k 并重新执行仿真?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我使用齐纳稳压器将运算放大器由隔离侧转换器上的另一个绕组供电。  以前、当转换器使用 TPS7H5001 OTA 启动时、这种情况会起作用。  

    在消除 OTA 并使用运算放大器时、COMP 引脚从0开始、不会在 OUTA 上开始计时。  如果我使用电压源为运算放大器供电、我注意到 COMP 最初具有3.3V 电压(运算放大器的限制)、并且它开始计时。  那么、我想 COMP 不能从0开始吗?  您是否认为有办法使其适用于运算放大器上的次级电源?  

    谢谢。

    Knute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Knute、

    如果 这是问题、那么最简单的尝试是在 IC = 3.3V 的情况下添加1pF 电容器

    如果您无法向我发送原理图、我可以提供更多帮助。
    我相信有办法使这项工作得以进行。

    我认为这是一个简单的例子、您可以比较器件内部的0V 与0V。
    器件的工作方式是将 COMP 电压与 CS_ILIM 进行比较。
    如果 COMP 为0且 CS_ILIM 为0、则器件不会切换。

    需要将 COMP 达到0.15V 以上才能切换器件
    如果运算放大器强制 COMP 为0V、则器件无法开始开关。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脱机的